This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1352P7: boost mode供电问题

Part Number: CC1352P7


CC1352P7,定频14dBm,VDDR输出就是1.95V,但是是PA 20dbm就1.67V。请问是不是只有使用SUG-1G 14dbm的输出功率,VCC才要2.1V。使用PA的话,1.8V的供电电压就行?什么情况下会使用到boost mode ?

  • boost mode(增强模式),它通常在需要更高输出功率的情况下使用。在 boost mode 下,芯片会提供更高的供电电压和其他优化设置,以实现更高的射频输出功率。具体何时需要使用 boost mode 取决于您的应用需求和设计规范。如果您需要更高的射频输出功率,则可能需要考虑使用 boost mode。

    需要注意的是,在设计中,您应该参考 CC1352P7 的数据手册和技术规格表,并根据实际需求来确定正确的供电电压和模式设置。