Part Number: CC1310
公司有一个CC1310做的433M收发系统,摄像头发出的无线信号在接收板这里统计图像帧率的时候经常会丢帧,开始怀疑外界干扰,但是即使放入屏蔽箱中测试也是有不确定时间段出现丢帧。现在通过关闭CRC丢弃功能发现是射频包的错误比较多丢弃导致的帧率低。
按照CC1310的资料里面提到的BER转PER公式,我用的1024字节一个射频数据包。通过计算得出:千分之一的BER对应百分之97的PER; 万分之一的BER对应百分之56的PER; 十万分之一的BER对应百分之7.9的PER; 百万分之一的BER对应百分之0.8的PER。 如果要丢包少BER最少要跑到十万分之一,这样理解对不对?
我把收发系统用同轴连接起来放入屏蔽箱,按照我个人理解应该信噪比好不会丢包。这样的环境下CC1310自己会跑出多少的BER?是本事存在这个错误的概率还是说,我外围电路影响的?
不知道从哪下手,麻烦有经验的指点一下有效的测试手段。谢谢了。