前期做的cc2510产品发现发送和接收距离比较近;想通过加cc2590来增加发送距离;具体设计图,在Ti官网没有找到,cc2590提供的电路图不详细;求助工程师提供相应的电路图和元器件参数;谢谢,麻烦发送到634922687@qq.com. 好人一生平安!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前TI没有给出CC2510和CC2590的详细设计,只是在 http://www.ti.com/lit/ds/swrs080/swrs080.pdf 给出了方框图
建议您参考CC2520+CC2591的参考设计 http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc2520-cc2591em_rd
工程师:
你好,谢谢你回答我的问题,问一下,下载的PCB用altium designer 09怎么打不开?
右击PCB文件并以文本方式打开,即可得到软件及版本号。应该是CADSTAR Design Editor Version 11.0。
工程师:
你好,感谢你的回复,你们的PCB图用CADSTAR还是没打开,麻烦能给一个打开PCB的软件的链接,或者发到我QQ邮箱:634922687@QQ.com;
最后麻烦一下,CC2520+CC2591图中的天线本人不会画,请发给我一个dxp 09能打开的PCB天线;谢谢!提前祝:你圣诞快乐。
推荐使用CC2592, ESD性能更好。射频性能更稳定 (对板上寄生参数相对CC2591不敏感)。
楼上说CC2592 ESD性能更好,CC2590的ESD性能怎么样呢,我现在用CC2530+CC2590做了一款产品,发现CC2590的AVDD_PA2引脚与ANT引脚老被击穿,不知道是什么问题呢,是静电的原因吗?
应该是静电的原因。需要在板子设计上考虑引脚的抗ESD性能,可以加防ESD的器件。