Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
SmartRF Studio 7 CC1310 在433MHz 通讯速率最高只有50KHz,要实现500KHz,要怎么配置,有什么问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
SmartRF Studio 7 CC1310 在433MHz 通讯速率最高只有50KHz,要实现500KHz,要怎么配置,有什么问题吗?

您这边可以更换频段为868MHz
CC1310 LaunchPad的例程是868MHz
http://ee.mweda.com/ask/305732.html
这个链接,介绍了如何修改为433的经验,希望可以帮助到您
我们尚未测试 433 MHz 的 100 kbps/500 kbps。
您应该能够对 433 MHz 和 868 MHz 使用相同的设置(但有例外)。覆盖取决于频率,针对 433 MHz 和 868 MHz 导出 50 kbps 并比较覆盖列表。
然后采用 868 MHz 现有的 500 kbps 设置,并添加上一步中找到的覆盖,使其以 433 MHz 运行。
难道不应该官方对433MHz提供下100Kbps、和500Kbps的支持吗,毕竟市场上很多产品都支持这两个速率
希望您这边在进行研发之前,首先芯片进行选型?选择一款适合自己项目的芯片
cc1310芯片datasheet中写的很清楚,没有500kbps的数据
你需要配置,我这边只能尽可能提供方案。
谢谢您的理解