HI,
CC1310 使用simplelink 2.40的SDK, 在SPI及其对应引脚初始化后, 不发送数据时,SCLK能否作为普通引脚输出。 是否必须关闭SPI的功能 重新对引脚初始化才行。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
CC1310 使用simplelink 2.40的SDK, 在SPI及其对应引脚初始化后, 不发送数据时,SCLK能否作为普通引脚输出。 是否必须关闭SPI的功能 重新对引脚初始化才行。
谢谢。
您好,
1.在SPI及其对应引脚初始化后,不发送数据时,SCLK仍可以作为普通引脚输出。
2.不必关闭SPI的功能,让其重新初始化。
SPI是一种全双工的通信协议,其中包括时钟线(SCLK)用于时序同步。即使不发送数据,SCLK仍然需要保持一个时钟信号,以确保通信的同步性。因此,在SPI初始化后,SCLK引脚将保持输出状态,允许在不发送数据时将其作为普通引脚来输出。
SPI的引脚都是在初始化时PIN_INIT里进行初始化,,这个我该如何对SCK的引脚进行操作呢?
您好,不太理解您的意思。您目前已经做的操作是对SPI引脚进行初始化,然后需要把SCLK引脚作为普通引脚来输出,是这个意思吗?想问的是,把SCLK作为普通引脚输出应该有什么操作吗?
我SPI是4M的频率,,我想SPI不在工作的 时候 ,单独控制SCLK的引脚输出65个 31.25Khz的时钟周期信号,,但是现在SCLK的引脚在PIN_INIT初始化了,,我该如何控制他输出时钟信号呢。
您好,我这边为您提供一种方案,您可以参考一下
1.确保SPI模块已经停止工作,并且SCLK引脚 已经被释放。
2.配置SCLK引脚为GPIO模式,以便于手动控制引脚输出。
3.根据您所需的时钟频率,计算出每个时钟周期的时间间隔。
4.通过代码控制SCLK引脚的输出。
希望能对您有所帮助
你好,因为SCLK已经在开始 PIN_INIT初始化了,,没有反馈handle,我该如何释放这个引脚呢
您好,您的问题已经帮您升级到E2E论坛,请您稍等工程师的回复,有消息会立马通知您的。
您好,工程师给出的建议是:您必须使用 PIN_remove() 方法来deallocate该特定引脚。