您好,15.4协议栈和WSN协议栈的区别,各自实现的功能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,1.这是15.4协议栈的简要概述您可以查阅一下
2.这是为您查找的WSN较为全面的一个介绍,您可以看一下
https://zhuanlan.zhihu.com/p/519948474
3.为您总结了一下主要区别
15.4 协议栈的特点是:具有较低能耗、较短的通信距离和较低的数据传输速率,适用于电池供电设备和需要长时间运行的应用。
WSN协议栈的特点是:WSN提供了适用于传感器网络的协议和机制,包括网络拓扑、数据路由、能耗优化、数据聚合等功能。
区别在于:15.4协议栈主要用于低功耗个人局域网的通信,而WSN协议栈专门用于无线传感器网络,提供了更丰富的功能集合。
4.各自实现的功能建议您取决于所做的项目去看,根据特性去做项目或者实验。也可以参照以上链接。
希望能对您有所帮助。
好的,非常感谢,我想问下CC1310一共有多少种协议栈?还有没有其他的协议栈呢?谢谢
您好,为了更快地跟进您的问题,以及便于其他人查阅,麻烦您再开一个新帖,感谢您的配合。
不用客气,非常高兴我的回答能对您有所帮助,十分感谢您的配合。