This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于simpliciti协议中的re扩展

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418, SIMPLICITI, CC2520

目前使用msp430f2418+simpliciti1.2,

看到介绍说simpliciti最多支持4个中继,请问一下这个最大数量能不能扩展?如果能,怎么修改?

另外,协议能不能适用于中继级联的场合,譬如,我的网络由AP,RE1,RE2和若干个ED组成,其中一个ED发出的信号,先传输到RE1,再经过RE2,最后由AP接收?

  • 请描述一下你的应用场景。你可以参考以下这个网络协议。比 SimpliciTI 支持的中继数更多。

    Sub-1GHz Low Cost Mesh Network

    http://www.ti.com/tool/tidm-sub1ghz-mesh-network?keyMatch=mesh%20network&tisearch=Search-EN

  •    非常感谢你的回复

          我看了一下你提供的这个 协议,他好像不提供源码吧,我现在硬件已经做好,用的是2.4g的无线收发,具体是 msp430f2418+CC2520,如果使用你提供的这个网络,怎么让他支持我现在的硬件呢?

          我的网络本身并不大,一个ap和30个左右的ed基本能够满足我的需要。但是我的网络因为ed可能比较分散,特殊情况下有可能离ap的距离还比较长,我规 划使用最大不超过8个中继,另外,对于离ap特别远的ed,考虑用两个中继,信号级联的方式让ed和ap进行通讯。

         现在,我的想法是,如果能修改simpliciti协议对中继的最大支持个数和支持中继级联进行信号的传递,那么simpliciti就能满足我的要求了,不知道这个想法能否行的通,怎么修改呢?