Part Number: CC1310
您好,TI专家:
在TI手册中,我发现有说电源配置,DCDC比全局LDO,433模式,Tx最大输出功率要小1dbm。

但是在手册中,也说DCDC模式要比全局LDO功耗小。

现在的问题是,我想要传的更远,功耗也较小,最大Tx功率下,我该如何选择呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
您好,TI专家:
在TI手册中,我发现有说电源配置,DCDC比全局LDO,433模式,Tx最大输出功率要小1dbm。

但是在手册中,也说DCDC模式要比全局LDO功耗小。

现在的问题是,我想要传的更远,功耗也较小,最大Tx功率下,我该如何选择呢?
使用Boost模式时不需要使能DC/DC转换器,但比全局LDO模式效率更高。如果没有升压模式,可能的最大输出功率会较小,如果在没有升压模式的情况下选择 +14 dBm 设置,则输出可能会低于 +14 dBm。
因此,如果您想要最大输出功率设置,那么推荐的配置是:启用 DC/DC、启用升压模式、+14 dBm 设置。
请参阅 SWRA640第 11 节( CC13xx /CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项):https://www.ti.com/lit/swra640 ,了解有关不同 CC13xx 电源配置的信息。
为了对此进行评估,在 SmartRF Studio 中,用户可以选择(或取消选择)“DC/DC Enable”并根据需要调整“TX Power”设置:

您好,已经跟进您的问题,有更新会立即回复您这边,谢谢
不,不启用 DC/DC 转换器只会降低效率。 BOOST 模式可与 DC/DC 转换器或全局 LDO 模式配合使用。
如果不启用 BOOST 模式,您可能无法传输完整的 +14 dBm。