Part Number: LAUNCHXL-CC1312R1
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC1350
例程测试过程中均未成功发出数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC1312R1
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC1350
例程测试过程中均未成功发出数据
您好,
1.您可以看一下
TI 15.4-Stack 是 IEEE 802.15.4e/g RF 通信堆栈。它是 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 的主要部分,为 Sub-1 GHz 应用或 2.4 GHz 应用的星形拓扑网络提供支持。TI 15.4-Stack 在 TI SimpleLink 微控制器 (MCU) 系列器件的 MCU 上运行。低于 1 GHz 的实施提供了多项关键优势,例如 FCC 频段的覆盖范围更长,以及通过实施跳频更好地防止带内干扰。这一完整的堆栈产品通过完整的端到端节点到网关解决方案加快了上市时间。
在本实验中,我们将运行一对基于完整 TI 15.4-Stack、一个传感器和一个收集器的示例 - 创建一个传感器节点的星形网络,将数据发送到收集器。
2.CC1312可以和CC1310通信,理论上来讲,配置好的话CC1312R发出的数据CC1310可以接收到。
希望对您有所帮助
之前我们用的是SUB1G CC1310,因为硬件的局限性更改为CC1312R,目前还没有调通,目前看来CC1310和CC1312程序库函数区别还是蛮大的,我这边想要确认一下CC1312和CC1310如果配置一致是否可能正常通讯。我们CC1310已经应用了,如果不能正常通讯可能会造成根本性的选型问题,困扰比较大
您好,如果需要使用sub1-Ghz的话,没有很快的,需要配置的。单纯验证硬件能否正常收发数据的话可用BLE的
1312和1310
您好,可以参考如下例程
本实验可以使用 CC1310、CC1350、CC1312、CC1352 或 CC2640R2 LaunchPad 执行。
任务3:在两个设备之间交换数据