Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7, CC2652P7
HI,
我现在使用的CC1310,我想将双极化定向天线的两个天线接口 合并成一个接口 接到CC1310上,是否可行?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,双极化定向天线的两个天线接口 合并成一个接口是可以的,但需要一个适配器将两个天线信号合并成一个信号,并且可以正确的传输到CC1310上。
适配器通常称为合并器或分离器。
1.推荐型号有什么需求?
双极化天线,两个接头合并为一个,还需要什么参数吗
您好,这需要根据您的项目需求。比如需要使用的无线协议,低功耗与否,频段要求等。
我们用的私有协议,设备不需要低功耗,频段为915Mhz,小于14dbm的功率
您好,根据您的要求,为您选出以下几款芯片
芯片名称 | 天线接口个数 | 低功耗 | 是否支持915频段 | 小于14dbm的频率 | 是否支持多个无限协议 | 特点 | 芯片链接 |
CC1352P | 1,应该可以连接您合并之后的那一个接口 | √ | √ | 最大为13,满足 | √ | Cortex-M4F和Cortex-M0+双核结构 | |
CC1352P7 | 2,可用于双极化定向天线的连接 | √ | √ | 最大为14,满足 | √ |
Cortex-M4F和Cortex-M0+双核结构 电源管理和外设集成更好 P7比P有更大的flash和RAM容量 |
|
CC2652P7 | 2,可用于双极化定向天线的连接 | √ | √ | 可编程RF输出功率范围,√ | √ |
Cortex-M4F和Cortex-M3双核结构(架构不同,算力会有所差别) 有更多的GPIO |
您可以根据需求进行选择
您好,双极化定向天线的两个天线接口 合并成一个接口是可以的,但需要一个适配器将两个天线信号合并成一个信号,并且可以正确的传输到CC1310上。
适配器通常称为合并器或分离器。
是这个的型号,不是芯片。
您的意思是选CC1310的几个不同封装和内存吗?不太明白您的意思
是选上述的 分配器的型号
您好,双极化定向天线的两个天线接口 合并成一个接口是可以的,但需要一个适配器将两个天线信号合并成一个信号,并且可以正确的传输到CC1310上。
适配器通常称为合并器或分离器
CC1310本身的RF接口仅支持单极化天线连接。
您需要用额外的射频前端模块(或者说适配器),或者合路器,来实现双极化天线的接口合并,并与CC1310进行连接。、
目前TI是没有这种器件的。您可以选用符合您的天线信号传输以及可以连接CC1310的合路器进行购买。
那就是有这个合路器直接接到CC130上就可以了吗,CC1310的射频前端不需要修改电路
好的,已经明确您的需求是把双极化定向天线的两个接口合并成一个,再将合并后的这个接口接入CC1310
我们负责提供方案和思路,根据您的需求,为您提供符合要求的思路,具体的实施还是要靠你们自己的研发人员
所以建议您
1.可以尝试一下使用合路器看能不能达成您的目的,
2.将合成的信号直接连接CC1310的射频引脚上,如果可行的话就不需要改动电路。
因为TI没有此产品,我对此不是很了解,只能给您查阅一些相关资料。
您具体的要求要根据您的项目相关,以及保证让输出的哪一个接口能连接到CC1310上即可。
CC1310的射频端口在数据表原文中的描述为:单端或差分 RF 接口
以下是合路器的资料连接
参数要求可能会根据具体的应用和设计规范而有所不同,但通常合路器的参数要求包括以下几个方面:
输入数量:合路器应该支持所需的输入数量。常见的合路器有2:1、4:1等,表示有2个或4个输入信号。
输入信号类型:合路器应支持所需的输入信号类型,例如数字信号、模拟信号等。
输出信号类型:合路器应支持所需的输出信号类型,通常为与输入信号类型相同。
控制信号:合路器可能需要一个或多个控制信号,用于选择要传递到输出的输入信号。
时序要求:合路器的输入和输出应满足特定的时序要求,例如最大延迟、时钟频率等。