Part Number: LAUNCHXL-CC1310
尊敬的TI工程师:
我现在基于simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07中的rfPacketErrorRate进行改变,将原来例程中发送的数据替换成采集到的ADC数据,但是现在为什么接收端收集到数据后打印出来的结果确是0,代码如下。
if(buffer_flag == 0)
{
for (i = 1; i < 125; i++)
{
a = i + i ;
pPacket[a] = packet[a] = (uint8_t)(adc_buffer2[i] >> 8);
pPacket[a+1] = packet[a+1] = (uint8_t)(adc_buffer2[i]);
}
}
if(buffer_flag == 1)
{
for (i = 1; i < 125; i++)
{
a = i + i ;
pPacket[a] = packet[a] =(uint8_t)adc_buffer1[i] >> 8;
pPacket[a+1] = packet[a+1] =(uint8_t)adc_buffer1[i];
}
}
若是我将
pPacket[a] = packet[a] = (uint8_t)(adc_buffer2[i] >> 8);
pPacket[a+1] = packet[a+1] = (uint8_t)(adc_buffer2[i]);替换成 pPacket[a] = packet[a] = 0xff;
pPacket[a+1] = packet[a+1] = 0xff;那么接收端打印出来的数据便是正确的。
我想知道这是什么问题。
期待收到您的回复!