Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
>Create XBAL object failed: The board is already in use
>XBAL EB pointer is null.
>Initiate access to target: XDS-L21004Z6 using 2-pin cJTAG.
>Failed to create device object.
关闭其他所有软件,重启电脑,仍然出现这种情况。官方购买开发板
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,用连接线将开发板和电脑连接,然后打开FLASH PROGRAM 软件。然后等待芯片识别,然后点击识别的芯片,再点击右上方扳手图标,再点击CC26XX/CC13XX Forced Mass Erase 点后点击弹出的OK,等待擦除完成,这样够详细么?有什么问题么?
LaunchPad是保持默认接线吗?另外板子是第一次开封以后就不能烧写,还是之前可以后来不能烧了?
建议您这边用uniflash烧写看是否出现同样的问题。
期待您的回复。
您家的uniflash实在不知道如何使用,怎么说呢,您给排查的都是一些基本的我自己都可以判断的常识问题。起不到帮助作用
您这个平台我不会上传图片,尝试过很多次都无法上传。
建议您换个浏览器试试。
首先,用连接线将开发板和电脑连接,然后打开FLASH PROGRAM 软件。然后等待芯片识别,然后点击识别的芯片,再点击右上方扳手图标,再点击CC26XX/CC13XX Forced Mass Erase 点后点击弹出的OK,等待擦除完成,
刚刚按照您所述步骤我这边是可以擦除的,
。
您方便提供下软件版本号吗,您这是第一次不能擦写还是之前可以现在不行了?
无论是什么问题第一时间要版本号,问了操作流程再文版本号,难道您家软件兼容性只能是一个硬件一个软件么?我的版本号是FLASH PROGRAMMER 2 VER 1.8.2都是最新的,你们其他工程师早就建议我全部更新到最新了,刚开始的时候呀是可以的就如同您的截图,但是现在无法成功了
从您上传的错误状态看,似乎是连接异常?是否修改过CCFG中的内容?
我们使用FLASH PROGRAMMER 2 来读取和修改CCFG区域的内容,以满足特定的应用需求。CCFG区域的内容通常包括与射频配置、外设配置、电源管理等相关参数。
如此,排除您修改过CCFG的内容。
您先打开设备管理器,确认下电脑能否正常连接XDS110调试器
。