Part Number: CC3220SF-LAUNCHXL
此文档中多出标识 attribute ID请参与 6.1 6.2 6.3节,
但是此文档无6.1 6.2 6.3 章节,只有 6[R1] [R2]等章节,并且 [R1] [R2] 等章节 如下图

明显没有attribute ID对照表
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC3220SF-LAUNCHXL
此文档中多出标识 attribute ID请参与 6.1 6.2 6.3节,
但是此文档无6.1 6.2 6.3 章节,只有 6[R1] [R2]等章节,并且 [R1] [R2] 等章节 如下图

明显没有attribute ID对照表
您好,
6.1&6.2确实是网址,
我将为您寻找6.3&6.4的链接放在下面
NIP链接:
https://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/NPI%20User%20Guide.pdf
User Guide
6.1
RX/TX for UART: 在您打开后的第五章
6.3
SRDY&MRDY从第7页开始
你好,我没有找到6.1和6.2的网址,麻烦告诉我6.1 和6.2的网址

文档中有多处 AttributeID 需要参考6.1 6.2章节,但是我在当前文档中没有找到6.1 6.2章节 ,麻烦告诉我一下地址
您好,
6.1&6.2以网页形式的pdf存在
6.1&6.2右键可以打开此网页
我把链接放在下面
6.1:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1310.pdf
6.2:https://www.ti.com/lit/ug/swcu117i/swcu117i.pdf?ts=1698636844687
您可以再此网页中找您需要的资料
你好,这两个文档中我并没有找到相关信息
我想找的是Collector 和 协处理器 之间串口通讯功能码 的
3.3.5 MAC_SET_REQ 中AttributeID这个字段的枚举列表,如下图所示.请提供一些帮助

您好,我找了很久,目前只在API中看到函数描述
这个是API的链接,您可以先查看一下函数描写和调用
https://github.com/leoniloris/TI-15.4-Coprocessor./tree/master/Application/MAC/HAL/target
我会继续为您寻找
很抱歉,没有查到,我会为您升级处理,请等候一段时间,有进展立马通知您。
属性 ID 位于 pdf 的第 63 页。 看来链接是错误的。 不应该是6.2,而是4.2。