This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 协议栈例程 运行五分钟左右后,collector 串口不打印数据

Part Number: CC1310


我使用 

SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 例程

在sensor 协处理器 collector 三端使用例程的前提下,我接入了38个sensor节点,数据可以稳定传输,运行了5分钟左右的时候

collector串口已经不打印数据,但是观察协处理器的串口还在发送数据中.附图

可以看到上图中的时间戳  ,

左边是协处理器的串口输出,右边是collector的串口输出,在15:03分的时候还在输出数据,而右边的的最后一次打印为16:57分,之后再也不打印了,请问下这个是什么原因,应该如何解决?

重启串口并没有什么效果