Part Number: CC1312R
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, , SYSCONFIG
使用SmartRF Studio 7配置的射频参数(CC1310)接收,和CCS syscfg配置的射频参数()CC1312发送,反复核对参数后应用在设备中丢帧严重,大概每3条丢两条
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
情况1:使用SmartRF Studio 7配置的射频参数 CC1312发 CC1310收
情况2:使用CCS syscfg配置的射频参数 CC1312发 CC1310收
1.是两种情况都丢帧严重还是具体哪一种情况,
2.都是从1312->1310的吗?
我认为我以上描述的很清楚了,再次解释一下SmartRF Studio 7 CC1310 接收,因为我们已经有在售成熟的产品在用IAR开发,必须基于这个接收,但是目前CC1312R开发您那边不支持IAR的开发,只能转到CCS平台开发,但是CCS开发只能用CCS syscfg配置进行配置,都是1312发送1310接收。CC1310和CC1312是基于不同配置平台进制配置的,现在要进行一收一发,这样不能实现么?同样基于同一个配置平台配置么?目前只能修改CC1312来适配1310接收。频段我们已经固定了。现在就是丢帧严重,为了防止您怀疑我们的样板有问题,目前使用官方例程测试样板的收发功能,验证无误丢帧极少,而且所有使用的软件平台更新到最新了。
我知道可以在IAR上面使用,但是遇到问题的时候只能自己解决,你们这边无法使用IAR平台,无法提供相关的技术支持。并不是说CC1312不支持IAR平台,而且你们官方提供的IAR例程都编译不过。导致我不得不更换CCS平台
目前考虑两种原因
1.软件方面来讲,内存溢出导致数据丢失
2.硬件方面来讲,频偏造成的数据失帧
您可以进行硬件审核,以下是链接,
或者您可以在sysconfig中查看是否存在频偏
针对您那边的硬件审核之前也有工程师建议我上传,但是您这个平台和申请表实在不知道该如何上传相关资料。截图也没整明白如何上传。我们这边验证过样板,相同的平台的配置,接收发送极少有丢帧现象,前面我有提到。为了避免您怀疑样板问题,我这边已经做出了相关努力去测试。
您是否对硬件方面进行改动和设计?
综合您的帖子来看,更好的建议是做硬件审核。
如果在审核过程中有问题,可以提出。
关于上传图片和截图,放在桌面直接拖入就行,等审核之后再删除桌面文件。
我咨询了更资深的工程师,结合我们的建议是做硬件审核。
在那个硬件审核链接中下载后是一个excel表,您根据表格填写信息,插入文件,然后发送到excel中的地址。
会有硬件专家联系您给予支持。
Google浏览器应该是没有问题的。
我将这个excel的压缩包给您放上来了。
您好您那边可以直接提供一下射频需要配置的参数么?提供一下使用TI S有stemConfiguration Tool标准的射频配置过程么?我遇到的其他的问题,你们工程师提供了正确配置的方式问题=很快就解决了,不知为何您这边不予提供正确的配置作为参考。而且硬件审核至今没有答复