Part Number: CC1310
我买的PAD开发板 想测试一下 ADC一直采样检测数据 所需要的功耗
开发板在哪可以断开测试? 因为开发板还带有下载器 从电源端输入测试的话 不准确
或者有没有支持数据 就是一直在采样的情况下 功耗大概多少? 会比传统单片机低吗? 与STM32L比较的话。
项目必须要实时监控AD采样值。 或者是不是有什么案例 可以满足我的要求? 我是需要实时检测线路上的漏电流值。怎么实现较为理想?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
开发板在哪可以断开测试?
PAD开发板主机与调试器连接的地方,正常情况下,跳线帽是在XDS110和Power上,拔掉就行。
有没有支持数据 就是一直在采样的情况下 功耗大概多少
datasheet参数表上没有这些参数,只能通过评估板来测试;
如果您想测量功耗,以 ADC采集为例,按照本应用笔记中的步骤测量当前的功耗,您可以使用 Energy Trace 或功率分析仪。为您提供测量当前电流的链接作为参考:https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf?ts=1700185407777&ref_url=https%253A%252F%252Fe2echina.ti.com%252F
项目必须要实时监控AD采样值。 或者是不是有什么案例 可以满足我的要求?
ADC例程在SDK安装目录:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\drivers下adcbufcontinuous和adcsinglechannel.
还可参考此处关于ADC的说明:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOng5xFsavzvQ16.KytQHg__eCfARaV__LATEST
需要实时检测线路上的漏电流值。怎么实现较为理想?
使用集成ADC的模拟传感器,sensor controller包含在待机模式下选择启用的电路,该域中的外设可以由传感器控制器引擎控制,引擎有专门的功率优化CPU,此CPU可以读取和监控传感器或自主执行其他任务。您可以在Datasheet 6.4章节中看到。
希望您以后发帖一个问题发一个帖子,这样可以方便其他有相关问题的工程师检索到。
似乎AD采样部分交给专用的传感器去处理 然后CC1310通过sensor controller部分对这个传感器进行管理?
您的理解是对的,sensor controller可以独立于系统CPU控制外设,例如系统CPU无需唤醒即可执行ADC采样或通过SPI轮询数字传感器。这减少了唤醒次数并节省电流。
需要实时监测线路上的漏电流
需要根据您的应用需求和要监测的电流范围。传感器的问题如果咨询传感器厂家,或许会给您提供更加专业的指导。
有没有具体的相关例程 就比如温度采集
您可以参考此例程:adc_window_monitor_launchpad
或许以下链接对您有帮助:
希望您先查看 SWCU117 (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册)第 17.4.8 节中的 CC1310 ADC 规范的详细信息:
https://www.ti.com/lit/ug/swcu117i/swcu117i.pdf?ts=1701135952850