This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1352P: 不使用双工器,如何做到同一个射频匹配电路可以适配 RX源拉动 和 TX/负载拉动 两个信号方向相反的阻抗匹配要求的?

Part Number: CC1352P

参考设计射频前端模式中,无论使用单端(仅使用RF_P或者RF_N引脚)或差分模式(巴伦将信号旋转90度)都没有采用双工器器件。那么,公共的一个 π/T 型阻抗匹配电路如何同时满足RX和TX两个相反信号方向的阻抗匹配?

  • 您好,正在跟进您的问题。

  • 您好,是要兼顾发射/接收/功耗/稳定性等指标的。

    公共的一个 π/T 型阻抗匹配电路如何同时满足RX和TX两个相反信号方向的阻抗匹配

    π型和T型网络都是用于阻抗匹配的常见电路结构,这些网络可以通过选择合适的电容和电感元件,以及连接方式来实现不同信号方向上的阻抗匹配。

    有两种常见的实现方式:

    1.使用天线协调器,它包括一个 π/T型网络来匹配天线的阻抗以适应发射和接收。这个π/T型网络由电容和电感组成,通过调节电容和电感的值,以及在电路中的连接方式,实现TX和RX两个方向上的阻抗匹配。

    2.另一种方式就是使用双工器,它是一种能够允许在同一天线上同时进行发送和接收的设备。

  • 谢谢!

    第一种方式,使用天线调谐器(阻抗匹配网络),在TX和RX两种状态下时,分别对应天线调谐器的两种状态,然后根据半双工通信时TX和RX的时隙,实时动态调整的意思吗?

    我如下理解的不清楚是否对,平常的RF SOC的匹配有2个。一个是匹配芯片引脚端的阻抗匹配,其与芯片内部阻抗形成共轭匹配Or至50Ω,末端可以直接连接SMA头做传导测试。另一个是给天线的匹配,负责将天线调整到50欧姆&合适的VSWR。原问题趋向于第一个,或者说根据芯片内部PA的Loadpull可以调整TX阻抗参数了,那RX的应该如何调?即原问题的“公共的一个 π/T 型阻抗匹配电路如何同时满足RX和TX两个相反信号方向的阻抗匹配?”

  • 根据半双工通信时TX和RX的时隙,实时动态调整的意思吗?

    是的,这是一种常见的做法,确保在不同通信状态下天线和传输线之间的匹配始终处于最佳状态。

    芯片内部PA的Loadpull可以调整TX阻抗参数了,那RX的应该如何调?

    1.在接收链路中使用前置放大器和滤波器来调整接收端的阻抗参数;通过调整前置放大器的增益和滤波器的带宽来优化接收端的性能。

    2.接收(RX)端通常通过控制不同的接收放大器(LNA)的增益、选择不同的滤波器来滤除不同频段的干扰信号、改变混频器的工作频率等,以确保接收到的信号在RX端得到适当的处理和增益。

    3.因为涉及到不同的电路部分和信号处理,TX和RX通常需要独立优化。

  • 谢谢!

    第二部分RX的调试不涉及阻抗匹配吗?芯片RF_P/N引脚进入到芯片内RX的链路里,进去芯片引脚就是个LNA(LNA输入端可能有电感/容),这种情况下芯片外面RX射频电路的设计思想是如何呢?

  • 第二部分RX的调试不涉及阻抗匹配吗?

    涉及的,但RX可能不像调试发送端(TX)那样直接涉及到调整天线或输出阻抗。

    RX的调试涉及到确保接收器能够有效地捕获和处理所需的信号,通常会考虑以下2个方面:

    1.确保接收器的输入阻抗与前端电路的输出阻抗相匹配。

    2.调整前置放大器或滤波器这些原件来优化信号的接收,并滤除不需要的频率成分。

    芯片RF_P/N引脚进入到芯片内RX的链路里,进去芯片引脚就是个LNA(LNA输入端可能有电感/容),这种情况下芯片外面RX射频电路的设计思想是如何呢?

    设计外部RX射频电路时,需要仔细考虑与芯片内部LNA输入端的匹配和配合。

    您可以从以下几个方面来考虑:

    1.为了确保输入阻抗与LNA的输入阻抗匹配,可能涉及设计匹配网络,包括电容、电感、匹配变压器等元件。

    2.考虑在信号路径中使用合适的滤波器来滤除不必要的频率成分。

    3.抑制干扰和防止串扰:可能包括地线布局、屏蔽措施。

    具体您可以参阅CC13XX的硬件配置文档的1.3.4、1.3.5、1.3.6的射频前端和设计文件,1.4 参考设计概述,第2章前端配置节来了解,如下图所示:

  • 谢谢!问题已解决。

    有没有包含单独调试无线连接 SOC  RX射频阻抗匹配的文档可供调试和学习,如果有的话也请给个链接。谢谢!

  • 您好,

    您可以参阅  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项)第 2 节和 第 9节:https://www.ti.com/lit/swra640 

    SWRA640 中有关 CC13xx 器件的 RF 匹配要求的信息,包含您正在寻找的信息。

  • 好的,非常感谢!