两个CC1310的板子是否可以试下如下方案:
第一块:传感器+CC1310,二者间使用SPI通信,CC1310将SPI数据无线传输(SUB-1GHz)给另一块CC1310电路板
第二块:CC1310+串口,通过串口接收第一块板子传来的SPI数据,将数据通过串口打印到电脑上
如果有相关方案,在CCS中这两块板子应该分别参考哪一组例程呢?或者官网有没有相关软件资料可以参考呢?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
关于第一种情况,有个master和slave例程您可以尝试一下
这个是master链接,slave在其下面一个
master作为主设备通过SPI向slave发送数据,并将数据无线传输给slave。
slave作为从设备接收并响应。
关于第二种情况
请参考link中的UART-ECHO
通过uart的方式 关于串口打印 您可能需要自己修改一些代码或者通过串口工具查看