Part Number: CC1310
TI工程师:你好!
硬件:2块LAUNCHXL-CC1310开发板
SDK:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03
demo:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\rfPacketErrorRate
IDE:CCS 12.0.0.00009
步骤:在CCS中从SDK导入rfPacketErrorRate例程,不做任何修改,编译OK,烧写到2块LAUNCHXL-CC1310开发板,在2个串口界面调试Legacy Long Range (625 bps),一个TX开发板,显示正在发送数据;一个RX开发板,没有收到任何数据。
另外,只有调试HS Mode 868M/915M,TX发送时RX可以收到数据(有丢包),其他任何模式(2-GFSK,LR Mode,SL LR,OOK)在868M/915M下RX开发板都没有收到任何数据。
但是使用SmartRF Studio 7调试2块LAUNCHXL-CC1310开发板,Legacy Long Range (625 bps)模式下,RX开发板收到数据正常。
请问,在rfPacketErrorRate例程中如何修改代码,能够调试Legacy Long Range (625 bps)接收数据正常?