用SmartRF Studio 7配置CC1120的参数,一直无法进行通信,配置界面如下:
配置后生成的参数如下:
static const registerSetting_t preferredSettings[]=
{
{CC112X_IOCFG3, 0xB0},
{CC112X_IOCFG2, 0x06},
{CC112X_IOCFG0, 0x40},
{CC112X_SYNC_CFG1, 0x0B},
{CC112X_DEVIATION_M, 0x99},
{CC112X_MODCFG_DEV_E, 0x05},
{CC112X_PREAMBLE_CFG1, 0x18},
{CC112X_IQIC, 0x44},
{CC112X_CHAN_BW, 0x01},
{CC112X_MDMCFG0, 0x05},
{CC112X_SYMBOL_RATE2, 0xA4},
{CC112X_SYMBOL_RATE1, 0x7A},
{CC112X_SYMBOL_RATE0, 0xE1},
{CC112X_AGC_CS_THR, 0x0C},
{CC112X_AGC_CFG1, 0xA0},
{CC112X_FIFO_CFG, 0x00},
{CC112X_SETTLING_CFG, 0x03},
{CC112X_FS_CFG, 0x14},
{CC112X_WOR_CFG0, 0x20},
{CC112X_WOR_EVENTX_LSB, 0x4B},
{CC112X_PKT_CFG0, 0x20},
{CC112X_RFEND_CFG0, 0x09},
{CC112X_PA_CFG0, 0x7A},
{CC112X_PKT_LEN, 0xFF},
{CC112X_FREQOFF_CFG, 0x22},
{CC112X_FREQ2, 0x6C},
{CC112X_FREQ1, 0x80},
{CC112X_FS_DIG1, 0x00},
{CC112X_FS_DIG0, 0x5F},
{CC112X_FS_CAL1, 0x40},
{CC112X_FS_CAL0, 0x0E},
{CC112X_FS_DIVTWO, 0x03},
{CC112X_FS_DSM0, 0x33},
{CC112X_FS_DVC0, 0x17},
{CC112X_FS_PFD, 0x50},
{CC112X_FS_PRE, 0x6E},
{CC112X_FS_REG_DIV_CML, 0x14},
{CC112X_FS_SPARE, 0xAC},
{CC112X_FS_VCO0, 0xB4},
{CC112X_XOSC5, 0x0E},
{CC112X_XOSC2, 0x00},
{CC112X_XOSC1, 0x03},
};