你好:
我使用cc1310OAD例程,版本为
TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK
TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件: 4.40.00.03最新版本
根据linux OAD例程文档中的描述,应该使用一个LaunchPad 作为coprocessor节点以供OAD使用,附图如下

在linux环境中,未包含1310的 hex文件,附图:

此外,.我尝试过上图中 1352 和2652的hex下载到1310开发板中,但是均会在启动collector的时候报错:

另外想问下是否有 供collector和sensor直接使用的oad例程?
上面linux的版本是collector coprocessor sensor 的oad ,这种例程使用起来会比较麻烦,需要进行必要的移植,谢谢