Other Parts Discussed in Thread: CC1310,
ti大神好:
我们将cc1310切换到1312,原因是内存和flash不够业务使用,
但是CC1312R在sysfig中无法选择433频率,硬件已经做好适配,是否可以提供一个适合在433上工作的
ti_radio_config.c 文件的配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
CC1312R 可以在 syscfg 中选择433频率,我在 CC1312R1 rfPacketTx例程中配置了一下,请参考:
您先将 RF Design 配置为 420 - 527 MHz ,如下图所示 。

在 RF STACKS -> Custom 选择 433 MHz band ,如下图所示。

注:Device Configuration 中要选择 Force VDDR。
你好,我使用的是15.4协议栈的sensor 无法配置433。
是否可以使用你这个例程进行配置后。再将生成的射频配置 覆盖到sensor例程呢
您好,
由于一开始我并不知晓您选择的是 15.4 协议栈,所以我只在 Custom 选项卡里面尝试了修改为 433 MHz。
经过我后来的测试和查阅资料,很抱歉,由于 CC1312 的天线与 433 MHz 频谱不匹配,因此在系统配置中禁用此功能。我们不建议使用此频率。
但是应该可以通过某些技术手段修改频率,我正在尝试如何操作,请稍后。