Ti大神你好:
我们使用的是cc1312 15.4协议栈,并且使用最新的sdk 版本为:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
我们的应用场景是使用uart 连接collector给sensor和collector进行OAD升级;请问:
1.现在的OAD例程是通过linux网关连接coprocessor给sensor进行升级,那么如何通过collector给sensor进行升级?是否有相关例程或者文档?
2.collector是否包含了全量的coprocessor的功能?
a:如果包含了,那么是否我只需要开启一个串口任务并找到处理逻辑
b:如果未包含,那么我是否应该移植coprocessor处理串口相关的功能到collector端,如果需要移植,能否有个简单的教程说明文档之类
3.collector自己本身需要oad升级是否智能移植sensor的oad的例程