This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图 拷贝过来的例程可以直接编译通过,没有错误
rename 后会多出来一个目录STWCC13xx_RTOS_Lib_Use 并且 rebuild后报错,工程路径也不太对
有看到类似帖子
手动 修改 .project .cproject .ccproject 三个文件中的 项目名,但我并没有找到对应字段,不知如何修改;
另外,我仍然像知道为何自动rename不行;
我是使用的是 CCS Version: 12.6.0.00008 和 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0
您好,
直接打开SDK中的文件是可以右键rename的,或许是您说的自动rename的方式
如果您是复制的project,需要找到其原始位置,去找您的字段
您可以参考一下这个link
我按照您给到连接进行了操作但是并没有解决问题
可以编译通过的原工程目录是这个样的 “F:\YSP\oms_getaway\196\wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0\ide\ccs\CC13xx_RTOS_Lib_Use”
其中"F:\YSP\oms_getaway\196"是工作区,
首先我按照项目在工作根目录的情况进行了操作(红色框)
1、CCS 中右键rename未新的名称"STW_CC13XX_......" 旧名称未"CC13XX_......"
2、可以看到CCS中项目名已成功修改,并且在工作区更目录中出列因的文件夹,但里面只有一个".project"文件再也没有其它
3、ccs 中rebuild 报错
然后又按照工程不在工作区更目录的请开给你进行了移除和重新导入(黄色框)
4、从CCS中delete重命名的工程"STW_CC13XX_......",没有勾选从资源管理器中删除
5、然后再重新导入"STW_CC13XX_......",没有勾选复制到工作区
6、成功导入后发现原工程目录("CC13XX_......")下多了一些默认问津
您可以更改项目本身的名称,只需右键单击 CCS 并选择重命名即可。
我这样做了并且构建没有问题:
不确定您是否可以更改不同构建配置的名称等。因为我假设这是在 LIB 文件中配置的。
我尝试过,向您这样如果是新建的工程或者拷贝过来的工程,只要工程在工作区根目录就可以重命名;但是如果向我那样是在二级或三级以上的目录下,右键重命名就会遇到我所提出的问题