This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
使用SysCtrlSystemReset重启后,指示灯没有点亮
这可能是由多种因素引起的,以下是一些排查和解决此类问题的方法:
可用HAL_SYSTEM_RESET()替代SysCtrlSystemReset 试试,它相当于硬件复位,如果按板子上的硬件复位可以,则用SysCtrlSystemReset也可以
另外,如果此问题与启动时停止有关,请参阅下面的帖子。如果没有 JTAG 连接且外部供电,SysCtrlSystemReset() 应该可以正常工作。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/798229
如果您使用 UNIFLASH 来刷新设备,有一种方法可以在刷新后重置设备。这可能是一个解决方法。
在“程序”窗口中,您可以选择“重置操作”。
这应该会导致加载后重置,之后 SysCtrlSystemReset() 应该可以工作。
您好,请问可以将您使用SysCtrlSystemReset无效的代码发出来吗?我想尝试复现一下这个问题,谢谢。
Best regards,
Shuyang