Part Number: CC1310
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS,
我使用simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07里面的Seconds_set这一API来设置系统时间,再通过localtime来获取年月日等信息,请问这个SDK内部是否已经处理过时间虫问题?例如2038年时间虫问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这个问题我将咨询一下更了解这个版本 SDK 的 E2E 工程师,请等候一下。
非常抱歉,查看 SDK 中的 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\kernel\tirtos\packages\ti\sysbios\family\arm\msp432 下的 Seconds.c 文件,实际上有一个警告:
/*
* ======== Seconds_get ========
*
* Note: This function is only valid until 2036-02-07 06:28:15 (TI Compiler)
* or 2038-01-19 03:14:07(GNU, IAR Compilers). At this time the number
* of seconds since 1900/1970 will cause integer overflow on 32-bit
* systems.
*/
CC26xx 的 Seconds.c 文件中不存在相同的警告 (C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\kernel\tirtos\packages\ti\sysbios\family\arm\cc26xx)
但我不认为意味着这不是问题,只是缺少警告。
是的,芯片使用的是标准的 32 位无符号整数来表示时间,那么的确会存在2038年的问题:https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc26x2_sdk-1.60/docs/tirtos/sysbios/docs/cdoc/ti/sysbios/hal/Seconds.html
以下是来自E2E的回复:
无法避免这个问题。
如果使用 unix 时间使用有符号的 32 位 int 来存储它,则会出现溢出。
有关详细信息,请参阅 Year 2038 problem - Wikipedia 。
如果此溢出对于您的系统至关重要或不重要,我想这取决于您使用时间和日期的目的。
如果您只是要显示当前时间,您也可以在代码中进行某种检查,看看数据是否已换行(时间突然出现 在 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 之前) ),然后对此进行某种补偿。
很抱歉,我无法为您提供任何解决方案。
来自E2E的回复:
我们对此没有解决方案,而且也没有计划对此进行修复。
我认为在我们使用 RTOS 7 (CC13x2 SDK) 的较新设备上,可能已经使用 64 位而不是 32 位,从而修复了这个问题,但没有计划针对 CC1310 进行 SDK 更新。
我认为2038发行时间是从1970年1月1日开始计算的,不存在补偿问题。
是的,芯片使用的是标准的 32 位无符号整数来表示时间,那么的确会存在2038年的问题:https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc26x2_sdk-1.60/docs/tirtos/sysbios/docs/cdoc/ti/sysbios/hal/Seconds.html
抱歉造成了混乱。
SDK代码使用uint 32无符号整数,应该可以使用到 1970 + 136 = 2106 年,因此 2038 年不会出现时间溢出。
所以您放心使用。

我测试过,使用你们的API确实有溢出问题,你看我从你们SDK的代码截图,这个t是32位的,加上了1900-1970年内间的秒数,超过2038年就溢出了。我尝试过写入Seconds_set一个2040年,确实有问题。所以我当初看到SDK里的源码的时候,这个__ti__宏定义是不是已经考虑到了两种起始时间(1900/1970)。我也试过把这个宏定义注释掉,似乎没什么效果。
所以要么就自己去实现了,拿这个t去计算从1970年开始的时间戳。我只是想看看SDK内部是否实现了,这样我就可以不用去手动计算。
这里需要区分一下有符号整数和无符号整数所产生的影响。如果使用 unix 有符号的 32 位 int 来存储它,则会出现溢出。
32 位有符号整数的最大值是 2 31 − 1 ,当时间戳超过这个值(2038 年 1 月 19 日 03:14:07 UTC)时,将溢出导致时间错误。
而 uint 32 类型,即 32 位无符号整数,最大值是 2 32 − 1,这能将最后时间延长到 2106 年。从您截取的代码来看,使用的是无符号整型,所以2038年不会出现时间溢出。