Part Number: CC1312R
CC1312射频接收灵敏度是-120dbm,为什么我发的信号-100dbm时,CC1312就接收不到了,信号很差?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
可能会出现以下原因导致设备无法接收到信号:
实际应用中,可以通过优化信号路径、降低干扰、增加发送功率等方法,提高设备的接受性能。
好的,谢谢
为什么我用studio软件测试1312射频,通讯收发可以到400m,RSSI是-103左右;用15.4协议栈测试,通讯收发只可以到230m左右,这是什么原因呢?
这个问题我会再确认具体的原因,请等候一下。
理论上15.4 堆栈本身不应缩小范围。
另外可以使用 RF 范围估算器以获得不同 Phys 的预期范围。 www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR
为了做出公平的比较,我想问以下问题:
1. 两种场景中是否使用相同的 PHY?在 15.4 堆栈和 smart RF studio中。
2. 两种情况下的发射功率是否相同?