Part Number: CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, SYSCONFIG
大家好:
请教一个问题,能否实现CC1310 和 CC1120 之前的互相通信,目前网关端已经选用1120 作为收发机,设备端想选用soc的 cc1310,既实现控制,又实现无线收发,请问cc1310 能否与 cc1120 实现无线通信。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
原理上是可以通信的,请确保设置相同的数据速率、调制格式、偏差和其他所有参数
这里是一个和您类似的问题,您可以查看一下
Hi INvoker,
1.对于 TI 驱动程序,SysConfig 工具会生成源文件ti_drivers_config.c,并ti_drivers_config.h在构建期间进行编译并与应用程序链接。其他组件(例如网络堆栈)可以使用 SysConfig 针对某些目标进行配置,并将导致生成其他源文件。
可以查看一下文档
sysconfig 使用
2.SmartRF Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。