如题,我系统用的是外部晶振,外部晶振的精度是20ppm,那我RTC计数的精度误差是否也是20ppm?我看RTC寄存器的说明是32-kHz LF clock。这个时钟是内部还是外部?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我系统用的是外部晶振,外部晶振的精度是20ppm,那我RTC计数的精度误差是否也是20ppm?我看RTC寄存器的说明是32-kHz LF clock。这个时钟是内部还是外部?
您好,
系统用的是外部晶振,外部晶振的精度是20ppm,那我RTC计数的精度误差是否也是20ppm?
使用内部 RCOSC_LF,精度为 ± 500 ppm
RTC寄存器的说明是32-kHz LF clock。这个时钟是内部还是外部?
默认是内部 RCOSC_LF 。
RTC 由 32kHz RC 振荡器或 32kHz 晶体振荡器提供时钟。
1. 内部 32kHz RC 振荡器是一种片上资源,提供 32kHz 频率,在省电模式和 RTC 期间使用。
2.32.768kHz 晶体振荡器是来自连接在 X32K_Q1 输入和 X32K_Q2 输出引脚上的外部晶体的频率精确时钟源