Part Number: CC1312R
Dear TI Teams,
我们在使用CC1312R 进行程序烧录过程中,当从CCS里导入simplelink_audio_plugin里面的例程时,在导入过程中出现了报错,如下:


你们能否帮忙看是什么原因导致的吗?已经安装了cc1312r适配的最新SDK。
Thanks,
Best Regards
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1312R
Dear TI Teams,
我们在使用CC1312R 进行程序烧录过程中,当从CCS里导入simplelink_audio_plugin里面的例程时,在导入过程中出现了报错,如下:


你们能否帮忙看是什么原因导致的吗?已经安装了cc1312r适配的最新SDK。
Thanks,
Best Regards
您好,
请参考快速入门指南中的步骤:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHaph7YfvcrVy2cDlmb4sQ__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST
稍后我这边试试能不能复现您的问题。
我刚刚导入了 SDK 中的例程,并且编译都没有问题:
C:\ti\simplelink_audio_plugin_3_30_00_06__win\simplelink_audio_plugin_3_30_00_06\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL\audio\audiohal_echo
我的 CCS 版本是 Version: 12.4.0.00007
我是按照在 CCS 中构建并运行示例的步骤进行的:https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_audio_plugin_3_30_00_06/docs/Quick_Start_Guide.html#building-and-running-examples-in-ccs
这个audio_plugin的SDK可以支持到 CC1312R的7.X版本的SDK吗
应该是可以的,可以看下 simplelink_audio_plugin_3_30_00_06__win 的发行说明:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADMjnimJ4C5BfFnmM3X-jg__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST
您把导入例程的路径发上来看看。
一般是建议导入example 下的例程: C:\ti\simplelink_audio_plugin_3_30_00_06__win\simplelink_audio_plugin_3_30_00_06\examples
Hi Yolande,
谢谢!我们还有一个问题,就是现在用CC1312R模块该怎么实现信息打印,是否支持在程序运行过程中实时打印?或者说有什么其它的方法可以实现。
Thanks,
Kind Regards
您可以通过串口实时打印信息,在程序中使用串口打印函数,在需要时将信息发送到串口,在另一端连接一个串口调试器。
SDK中有例程可以参考的。
不过实时打印信息太耗内存了。
简单调试程序可以用以下两种方式:
在代码中插入打印语句,观察执行过程中的数据变化和流程。
或者
在代码中添加日志记录语句,记录程序执行过程中的关键信息和状态,便于分析和排查问题。
另外,您想实时打印信息的应用场景是什么?简单调试程序不必打印太频繁。
Hi Yolande,
请问下新的帖子链接有吗?我没有搜索到相关的帖子。
Thanks,
Kind Regards