请问TI有没有支持WIFI的智能电饭煲方案?或者wifi洗衣机、wifi热水器等等。现在要做一个能使用wifi连接的家电。该家电上不能有屏幕,也不能有按键,但要能自动连接WIFI。WPS或许可以成为一个备选方案。
请TI的工程师建议一下。
CC3200能支持WPS吗?
CC3200+MSP4030能成为一个备选方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TI有没有支持WIFI的智能电饭煲方案?或者wifi洗衣机、wifi热水器等等。现在要做一个能使用wifi连接的家电。该家电上不能有屏幕,也不能有按键,但要能自动连接WIFI。WPS或许可以成为一个备选方案。
请TI的工程师建议一下。
CC3200能支持WPS吗?
CC3200+MSP4030能成为一个备选方案吗?
Hi Town,
1,CC3200支持WPS.
2, CC3200自带Cortex M4,你可以不用430.
另外你这个问题有点宽,CC3200支持目前的IOT基于WIFI的方案,如果你指的是Povisioning ,你可以用AP mode.
B.R
/Terry
Hi Terry,
谢谢您的回复!
问题是有点模糊。其实我要做的就是找一个方案,这个方案将用于wifi连接的智能家用电器,例如洗衣机、电饭煲等等。这个wifi可以是wifi direct,也可以是wifi wps,也可以是通过路由器来连接。
在选定方案之前,我想再请教几个问题:
1、wps是不是属于wifi direct的一种方式?CC3200 lanchpad 开发板上是如何实现WPS的?
2、CC3200是否可以同时支持wifi direct和 路由器连接这2种模式。因为wifi direct毕竟是新的东西,现在很多用户的家用路由器和设备都是比较老旧,而且是不支持 wifi direct的。如果我用CC3200开发我的产品,势必要提供对这些老旧路由器的支持,让我的产品通过wifi 路由器连接到internet,然后用户可能是在公司的电脑上把家里的热水器调好、电饭煲开始煮饭、洗衣机开始洗衣等等的。但问题是,对这些老旧wifi路由器(这些老旧不支持WPS),要如何在我的产品上实现选择wifi路由器,并设定wifi的密码。
Town,
如果你只是做白电的IOT基本应用,3200是没有问题的,不过连接网络上云端的部分还是要你们自己实现,TI提供了必须的demo和SDK。
感觉你的最终产品还是没有定义出来,我建议你先看看我们的wiki,里面有CC3200目前所有的信息:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_%26_CC32xx
特别是demo app部分,你可以看看有没有你需要的demo code。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC32xx_SDK_Sample_Applications
下来回答你的问题:
1,不是,两个不是一个概念,一个是配置方法,一个是工作模式。3200的WPS请参考demo “Provisioning-WPS Application”,上面的链接里有。
2,目前不支持STA跟P2P的并发模式。你可以使用AP模式去配置。
B.R
/Terry
Hi, Terry
谢谢您的回复。因为刚刚开始搞wifi,所以我提的问题确实有点小白,请别介意。
另外还有个问题,CC3200使用WPS的时候就会自动连接路由器吧?
Town,
如果你正确配置调用sl_WlanConnect(),并且设置sec_type = SL_SEC_TYPE_WPS_PBC / SL_SEC_TYPE_WPS_PIN,就可以了。
建议你先看看SDK里面的sample code.
B/R
/Terry
楼主可以直接找TI的CC3200模块方案提供商配合,这样WiFi部分的软硬件射频问题就解决了,你们可以集中精力做应用程序和云端的方案。
TI代理商可以通过以下链接联系 http://www.ti.com/general/docs/distributorinfo.tsp?countryCode=CN&prevCountryState=US_TX