Part Number: CC1312R
请问,我们使用自己设备的CC1312R模块烧录了射频rfPacket的示例,我要怎么知道他们有没有正常的运行或者是数据的正常发送和接收。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您可以使用多种方法来完成此操作。
1. 您可以拥有自己的固件,它允许您连接 UART,并使用一些基本命令允许您将设备配置为 TX 和 RX 模式,
2.您可以使用Smart RF Studio。(更推荐使用这个工具)
3. 您可以使用无线电测试库,它使用xds110接口来允许对板进行完整的控制和测试
4.您可以尝试编写基于 rfEchoTx/rfEchoRx 的 RF 测试程序(SDK中的例程)
可以使用
Uart 桥演示了如何通过 RF 驱动器从一个 UART 到另一个 UART 进行简单的数据包传输和接收。该示例旨在与两个 RF 设备一起使用。对于收到的每个数据包,该数据包都会打印在 UART(终端)上。当接收到数据包时,红色 LED 会改变状态,而当传输数据包时,绿色 LED 会改变状态。当 UART 数据长于所选的最大数据包长度时,将发送数据包。