请教各位开发者,我使用两块CC1352P1_LAUNCHXL搭建 rfAudioTx rfAudioRx测试,使用CCS 加载simplelink_audio_plugin_3_30_00_06里的参考程序,如果用最新的SDK是会提示导入错误的,
1、后来重新下载simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52,可又找不到CC1352P1_LAUNCHXL的相关内容,
2、于是继续下载simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35这个版本SDK,把simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35中的...\kernel\tirtos\builds\CC1352P1_LAUNCHXL复制到simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52,对应目录下,可以加载rfAudioTx rfAudioRx工程了,
3、可编译的时候又出问题了,"../CC1352P1_LAUNCHXL.c", line 690: error #20: identifier "I2CCC26XX_fxnTable" is undefined
"../CC1352P1_LAUNCHXL.c", line 690: error #137: struct "I2C_Config_" has no field "fxnTablePtr" 提示部分变量没有定义;
知道的朋友请帮忙指导,应该如何操作才能测试 rfAudioTx rfAudioRx这两工程?使用CC1352P1_LAUNCHXL
非常感谢