您好:
我想用CC1101和CC1150设计一个射频收发系统,但是天线距离目标板有100米的距离,我的问题就是CC1101和CC1150能通过SMA接头用100米同轴电缆连接到目标天线吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计是有要求的 您说的不可以 不满足客户要求。
我的设计是输出端加PA
输入端加CC1190,这样可以吗?
你有计算过整个链路的链路预算吗?
100m的插损是多少?
两个天线的距离?
BR. AZ
我用的是双极化天线 就一个天线 输出端能达到1W 输入端用CC1190 具体的参数没有计算
100米的同轴天线50欧姆 我这个想法能实现吗?
我不是学射频电路的 单位需要所以考虑这么做 能实现吗?
你能把你的系统框图和原理图贴出来么?
BR. AZ
谢谢AZ的及时回复
最后我想问下,在使用CC1101和CC1150连接100米同轴到天线设计中应该注意什么?
还有我没发现CC1101和CC1150关于连接同轴线缆设计方面的资料,AZ能推荐一下吗?
Feng,
这个真的和芯片是啥无关:-)
都是50ohm的系统,注意在连接的时候也要满足射频信号连续性就好了。常用的就是SMA或者N type。
建议可以百度找一找。
BR. AZ