各位大侠:
想做一款单火线的产品,有组网功能,双向通信,功耗30mW以下,
有什么方案合适啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yongjie,
这个比较难推荐,原因是,你还有没有其他的需求。:-)
如果你私有协议,推荐你CC1120的方案,1GHz以下频段,作用距离远,待机电流低。
如果你想做BLE,组网软件好做一些,缺点就是距离近了。优点可以和手机app连。推荐CC2640
WiFi 也不错,不但组网,而且互联网云时代了。推荐CC3200
以上技术,30mW待机功耗都没问题。
BR. AZ
建议从空中传输速率 (你可以描述应用场景以估计数据传输的要求),功耗(电池还是插座供电方式?),通讯距离,组网要求(节点数量,树形还是星形网络),连接兼容性(是否需要连到互联网? 是否需要直接连手机?)等方面去考虑,然后反馈到这里。
另外单火线产品啥意思?
Nutcracker,
我理解"单火线“就是,开关插座类似产品,只控制火线。 :-)
错了指正:-)
BR. AZ
AZ理解的对,单火线就是做开关用的,需要非常低的功率,
比如cc2530的发射电流30mA,接近100mV,就不行了。
也不能只看电流,还需要结合Duty Cycle来看。发射电流也可以调小的,但是要损失通讯距离。目前各种无线通讯技术中 BLE 的功耗最小。