网上很多资料都有介绍,匹配网络是为了在负载上的到一个最大的功率传输,现在有个问题,功放级在加匹配网络后,但是没有连接负载,系统工作的时候为什么会有电流?是因为这个时候匹配网络自身相当于一个负载么?然后在加上负载之后,系统的总电流几乎没有变化,即电源的输出功率几乎没变,这个时候又该怎么解释?怎么判断这个时候功率是加载到负载上了?
还有就是关于S11,S12,S21,S22等参数的解释,它们的名字都知道:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网上很多资料都有介绍,匹配网络是为了在负载上的到一个最大的功率传输,现在有个问题,功放级在加匹配网络后,但是没有连接负载,系统工作的时候为什么会有电流?是因为这个时候匹配网络自身相当于一个负载么?然后在加上负载之后,系统的总电流几乎没有变化,即电源的输出功率几乎没变,这个时候又该怎么解释?怎么判断这个时候功率是加载到负载上了?
还有就是关于S11,S12,S21,S22等参数的解释,它们的名字都知道:
呵呵,这个几句话说不完了。
建议你问一下度娘,或者看下书吧,推荐 ”微波技术“,那家编的都行。
BR. AZ
匹配网络自身当然是个负载。这个时候相当于匹配电路串接了开路,等效为一个负载。
”系统工作为什么有电流“ 啥意思?是有电流变化的意思吗?
另外,这个不是使用 TI芯片 的问题吧?
额..这个的确不是TI芯片,这个论坛不解决除TI芯片以外的其他问题么?这里是我用分立原件搭建的丙类功放出现的问题,照您的意思,在匹配网络后面不带负载的时候,自身相当于负载,功放输出的功率全部被匹配网络给消耗了,电源上显示有电流那就是正常的。。。调试了一段时间,发现了一个新的问题。我的负载是一根天线,由于载波频率较小,天线成容性,输出采用了串联谐振,然后再用一根天线做成并联谐振接收,发现输出功率总是达不到预定值......但是我通过适当降低载波频率,输出功率会有一个明显的增大过程(在某一频率点有最大值,假设这个最大值为为系统的最大输出功率),一直想不通导致这个的原因在哪里。匹配网络是用ADS中的smith匹配的,串联谐振也没有问题,功放最后一级谐振放大器的的集电极的谐振网络也换了很多种参数,功率有所上升但是没有达到最大输出功率,相差很多。希望您能帮帮忙指导一下可能是哪里的问题,我是学生党,去年也参加过TI杯。