大家好!
请问有没有人在,am335x开发板上用过,433无限模块啊(GMER433A),这个不太懂,以前也没做过,请大家帮忙!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
请问有没有人在,am335x开发板上用过,433无限模块啊(GMER433A),这个不太懂,以前也没做过,请大家帮忙!!
呵呵,我也不懂。。。。
GMER433A不是TI的产品吧?
你是什么应用?
BR. AZ
恩 不是TI的产品,我是照这TI AM335X 做的开发板,想把433模块加上去不知道怎么加,才问问有没有人做过?
你是要加一个433MHz频段的射频模块吗?
不了解你的具体需求是什么。
你可以研究一下CC1101这颗料。
BR.AZ
AZ:
你好,是的我是想在AM335X开发板上加一个433射频模块,不知道从和下手,不知道您有没有什么资料或经验给我说说?谢谢!
可以从下面这个链接入手。
http://www.ti.com/product/CC1101?keyMatch=cc1101&tisearch=Search-EN-Everything
SPI接口的。用AM335x控制CC1101.
BR. AZ
不好意思,其实我还是不太清楚你要的东西:-)
我给你的链接就是可以支持433MHz频段的。
你要是有详细的RF、基带的spec,可以帮你弄得更具体一些。
BR. AZ


你好!
我现在有这样一个模块,想加到AM335x上面,但是我不知道怎么用它收发,不会用,请帮忙看看,给个思路,谢谢!