This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200运用

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

HI,TI员工,

    查看CC3200资料,该芯片支持AP模式,并且可以用作Internet Gateway.请教下,

   1.支持的AP模式是那种FAT,or THIN ?

   2.  如果用AP模式如何与无线路由器连接???还是说用AP模式只能是局域网(sta,ap这样的基本BSS模式通讯)

   3. 使用那种模式来作为Internet Gateway(如何实现网关设计),我的理解是初始化设置AP模式支持web server。通过STA设备 配置相关的profile,再把AP切换到STA模式,按设置好的profile参数连接到无线路由器, Phone or PC 连接到无线路由器上,这中方式可以访问外网和云端,但是作为gateway的还是无线路由器,对吗?

   各位懂或熟悉的朋友也可以参与讨论说明观点!

  • CC3200 是嵌入式Wi-Fi 芯片,不跑 Linux 这样的操作系统。AP模式适用于作简单的 AP + STA的连接,AP方面的功能跟专门作路由器的Wi-Fi芯片比。

    1. Fat

    2. AP 模式就不能跟无线路由器连接了。

    3. CC3200 通过AP模式跟手机连接来获得 SSID 和密码等无线路由器信息,再切回 STA连接家里的无线路由器。