Part Number: CC1312R
我在项目中有双向数据通信,需要检测空中是否有设备在发送,用了Easylink_getRSSI, (在收到数据后,想要启动发送前去判断)。
我的理解是收到数据后,RF应该到空闲状态了。这个时候是否要再次切换到RX状态,去获取RSSI还是直接获取RSSI就可以用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
这两个帖子多对于这个功能有相关描述,请您参考
这些链接我之前看过,因为回答问题的点不是很准确,所以我才再次询问的。
1. 在接收完成时,是不是自动切到idle模式,这个切换时间大概要多久,因为我试过立即读取RSSI,会报错,延迟1ms后,就好了
2. 读取RSSI之前帖子也讲了,“EasyLink_getRssi是获取最近一次收到的RSSI”这个描述很不专业,可以理解为实时RSSI吗?因为如果不是强调在接收模式,其实谈不上收到的RSSI, 容易有歧义。
3.我的核心问题是,是不是不用管接收状态,还是空闲状态,都可以获取实时的RSSI,且是有效的?