RT,我布过一次板了。用的是电感和电容组成的电路(仿官网下载的PCB文件画的)信号还行,但是板子有点太大了
想改用LFB182G45BG2D280芯片,但是在你们网上没找到相关的PCB文件或者是文档资料,请问这个在走线上有什么要求,能不能提供下PCB文件
最好能是altium designer文件的
麻烦能提供下帮助,谢谢,现在的板子大小实在不符合要求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还没有沉
TI目前还没有这家第三方蓝牙滤波器的参考设计,TI的参考设计上经过测试的,建议Copy我们的设计,如果变的话,你可能自己要测试一下
如果是新设计的话,可以考虑下CC2640,CC2541是6X6封装,CC2640有4X4封装,并且可以支持单端输出,微带线上只用一颗电感,三颗电容就够了,把外部低频晶振也加上,总面积也才1.2cm2
Hi Bing,
CC2541的sensortag和keyfob 参考设计是Cadstar文件,你可以下载http://www.zuken.com/en/products/pcb-design/cadstar/resources/software/express 免费Viewer版本,50个器件限制。
postage stamp 是用的Cadence设计的,需要找类似第三个工具打开,在设计文件夹下会有Readme.txt文档,包含PCB信息及层的信息
有一些其他家的滤波器设计,可以参考下http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swra297&fileType=pdf