Part Number: CC1310
HI,
smartrf studio 上CC1310 使用continuous tx时,有Modulated 和Unmodulated选项,区别是什么?测试结果会有什么不同吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
HI,
smartrf studio 上CC1310 使用continuous tx时,有Modulated 和Unmodulated选项,区别是什么?测试结果会有什么不同吗?
谢谢!
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,在SmartRF Studio中,当使用CC1310进行continuous tx(连续发送)测试时,Modulated(调制)和Unmodulated(未调制)选项代表了信号传输方式的两种不同状态,它们在信号特性、测试结果以及应用场景上均有所不同。
区别
信号特性:
Modulated(调制):
调制是将信息(如音频、视频、数据等)加载到高频载波上的过程,使得这些信息能够在无线通信中传输。在Modulated模式下,CC1310发送的是经过调制的信号,这些信号包含了用户想要传输的信息。
Modulated模式适用于需要传输数据的无线通信场景,如物联网、无线传感器网络、远程监控等。
Unmodulated(未调制):
未调制信号是指没有加载任何信息的载波信号,它仅仅是一个单纯的频率波。
在Unmodulated模式下,CC1310发送的是未经过调制的载波信号,这种信号不包含用户数据,主要用于测量频率误差等射频参数。
Unmodulated模式主要用于射频硬件的调试和校准阶段,以及在某些特殊应用场景下(如频率校准、相位噪声测量等)的使用。