使用两片CC430F5137进行点对点通讯,38.4kbps通讯正常,所有接收数据CRC都是OK的,
按照SmartRF软件修改波特率为250kbps后,通讯能够正常建立,接收到的数据误码率极高,没有正确的,发送的05 AA CC 80 08 接收到的是E0 A8 67 C0/40 34,接收到的数据基本不变,请教是什么原因?
250kbps时LQI值0x80,RSSI 0X09左右,FRE QEST 0x00-0x07/0xfc-0xFF;
两种方式都是用2GFSK/白化方式调制,4B前导,4B同步字,无CRC;同步字设的是0,改为其他无法通讯
有什么解决办法,是晶振还是RF接收电路问题?