This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540兼容性问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, AES-128

您好,请问CC2540是4.0单模的,它的低功耗模式能和传统的2.0、3.0通信吗?

  • 不可以,CC2450只能和BLE4.0通讯

  • 首先,你问题的答案显然是不可以。

    低功耗蓝牙技术是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。

    低功耗蓝牙支持两种部署方式:双模式和单模式。双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或在再现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。

    单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。

    低功耗蓝牙技术是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。

    低功耗蓝牙支持两种部署方式:双模式和单模式。双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或在再现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。

    单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。

    低功耗蓝牙技术主要特性:

    - 超低的峰值、平均和待机模式功耗

    - 使用标准纽扣电池可运行一年乃至数年

    - 低成本

    - 不同厂商设备交互性

    - 无线覆盖范围增强

    技术细节:

    - 速度:支持1Mbps数据传输率下的超短数据包,最少8个八组位,最多27个。所有连接都使用蓝牙2.1加入的减速呼吸模式(sniff subrating)来达到超低工作循环。

    - 跳频:使用所有蓝牙规范版本通用的自适应跳频,最大程度地减少和其他2.4GHz ISM频段无线技术的串扰。

    - 主控制:更加智能,可以休眠更长时间,只在需要执行动作的时候才唤醒。

    - 延迟:最短可在3毫秒内完成连接设置并开始传输数据。

    - 范围:提高调制指数,最大范围可超过100米。

    - 健壮性:所有数据包都使用24-bit CRC校验,确保最大程度抵御干扰。

    - 安全:使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证。

    - 拓扑:每个数据包的每次接收都使用32位寻址,理论上可连接数十亿设备;针对一对一连接优化,并支持星形拓扑的一对多连接;使用快速连接和断开,数据可以再网状拓扑内转移而无需维持复杂的网状网络。