我这边用的是CC1120 从AVNET那边买的,做一个通话产品,CC1120的配置为 50KBPS, 14db 用的是TI官方的参考原理图,连BOM都是一样的, 用的是868M的磷铜内置弹簧天线,但发射机和接收机的通信距离只有70米这样子,怎么样才能让它达到150米左右, 这个问题困扰差不多一个月了,求支持!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这边用的是CC1120 从AVNET那边买的,做一个通话产品,CC1120的配置为 50KBPS, 14db 用的是TI官方的参考原理图,连BOM都是一样的, 用的是868M的磷铜内置弹簧天线,但发射机和接收机的通信距离只有70米这样子,怎么样才能让它达到150米左右, 这个问题困扰差不多一个月了,求支持!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
由于CC系列是高频芯片,所以对布局及走线的要求很高。线宽、线长、走线形状、铜厚、介电常数等这些都影响着天线端的性能。建议硬件电路尽可能完全参考TI的设计。TI的官方设计基本上已经达到了最佳的射频性能。
建议您完全copy TI的参考设计 http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC1120EM-868-915-RD
Hi susan,
看官方的PCB里还有一个CC1190 PA,我们的板子已经放不下这颗料,我们的产品只需要到150米,去掉这颗料,应该没问题吧?
谢谢!!!
CC1120国外空旷做的拉距测试,不加PA,25KM,加PA,100KM,
你也可以买TI EVM做一下测试
EVM板上的天线是外置天线,所以能把CC1120的14DB发辉得很好,我们是内置弹簧天线
传导你做了测试吗?output power 和 sensitivity
在AVNET哪边只测试了直接输出功率是14DB,但是接上天线后的输出功率没有测试,还有接收灵敏度也没有测试,AVNET都没有相关的测试设备
是的,他们只有一个做RF的硬件工程师,那个工程师对CC1120不熟,设备也不全,只能测试RF的直接输出功率,不能测试天线的输出功率和接收灵敏度
第三方测试渠道很多,有些仪器厂商会提供免费开放实验室,比如R&S。
问一下安福利可不可以测一下天线驻波。
另外,把天线周边的结构方便的话上个图说明一下?
BR.AZ
你好,CC1120的18脚 TRX_SW 可以直接接地吗,我看有些公司的板子是直接接地的,我们也直接接地了,但是接收机收不到发射机的数据,请问是不是软件要配置一下?