TI的各位专家:
有关CC1101的异步串行工作模式有些问题请教一下,我看datasheet关于异步串行的工作模式介绍并不多。
在正常的工作模式下,使能IC的TX模式后,IC会先发前导字节-同步字节,然后是TX FIFO中的数据。
但是对于异步串行通信,IC发射信号的模式是怎么样的呢?我看datasheet上说packet handling hardware,buffering in the FIFO will be disabled,是不是使能IC的TX模式后IC就直接采样GDO0的输入数据,然后混频后直接发送出去,而不先发前导字节-同步字节?接收端的IC接收到数据后解调后直接将数据发到GDO2(假设我配置该脚)。如果是这样的话,接收端的IC没有了前导数据和同步字节,它怎么区分地址和数据呢?不知道我理解的异步工作模式是否有误,有不正确的也请帮忙指正。
期盼您的回复。
感谢!