您好,我使用CC1101作为前端收发模块,发现CC1101在信号比较低的时候,一般是-90dBm左右,收发就不正常了,接收收不到数据,per也比较大,但是手册上CC1101在433MHz,DR=38.4k时,接收灵敏度在-102dBm左右,请指出一下原因?我使用的螺旋天线,对安装和净空区域有什么要求呢?麻烦指教一下,谢谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
check point is as:
1. 你的配置是什么?是用的TI smartRFstudio里面的标准配置吗?
2. 你可以测试一下传导下的发射功率和接受机灵敏度吗?方法可见http://www.ti.com/lit/an/swra370/swra370.pdf?keyMatch=SWRA370&tisearch=Search-EN
3. 天线驻波是多少?
4. 空间有干扰吗?
5. 板级有干扰吗?
6. 你的-90是怎么得出来的呢?
BR. AZ
谢谢您的及时回复,我是按照下面方法做的:
1)配置是使用TI smartRFstudio生成的,并没有做改变;
2)方法与您文档推荐的方法类似,接收器放在屏蔽箱中,接收到得最小信号强度为-90dBm左右;
3)天线驻波在1.5左右,基本可以排除天线驻波问题,唯一美中不足的是螺旋天线距离PCB比较近,不足2mm;
4)在室外空间干扰应该不大,相邻的频段不多;
目前在开阔地测试得到的距离也比较近,只有110米左右,满足不了要求,我想问一下在当前测试结果下,输出功率为10dbm,接收灵敏度为-90dbm左右,110米是不是正常?如果不正常除了以上您给的措施,还有其他方式进行改进吗?
“螺旋天线距离PCB比较近”
这个可以查一下。
1.是否板子影响了天线性能。
2.是否板子干扰进入了天线。
可以用一个cable,把天线拉出去,远离板子测一下。
BR. AZ