采用HA Profile一般要求NWK层加密即可,但是有个问题搞不懂,如果zgPreConfigKeys = FALSE,则表示初始网络密钥只存在于网络中的信任中心,其他设备在加入网络时,由信任中心发给其网络密钥,但是这样存在一个问题是任何一个遵循HA Profile的设备都可以加入网络?如果如果zgPreConfigKeys = TRUE,则表示在加入网络之前每个设备都需要存有初始网络密钥,但是这样还有一个问题,不同厂家之间的设备的初始网络密钥可能不同,那么不是不能进行交互了?这个问题困扰了好久,不知是我理解错了还是有其他的解决办法呢?