This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无线传输距离

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC1120

请教下专家CC3XXX系列传输距离相关问题,如CC3000,接收灵敏度为-91dBm,最大发射功率为17dBm,收发天线增益都按2.1dB来算,按照Friss公式算出距离为5249.8m,为啥说CC3XXX的室内通信距离为75m,室外距离是250m,这么大的距离落差,直接制约因素都有哪些?另外,ti的excel range 测试工具貌似可以对CC3XXX进行评估。此外,CC2592作为2.4GHz的range extender能否用于CC3XXX?如果不能直接用,那这range extender 除了跟频段有关,还受别的什么因素影响?频段不同,直接会影响哪些设计。最后,想请教下ti有专门的基带处理芯片和专门的组网芯片么?

  • 关于通讯距离的问题,根据实际情况不同,微波传播衰减及其受制于环境,障碍物,干扰性是不是很大等有关系。

    CC2592是 2.4GHz 范围扩展器,不能直接用于C3xxx

  • 另外,wifi是线性调制,特别是高速率下,CC2592不能满足要求。

    你是什么应用呢?看看其他方案能不能解决你的方案。

    BR. AZ

  • Dear BR.AZ,

            先感谢您的回复,我想应用于4Mbps/6Mbps传输速率且传输距离10km的无线传输,传输链路无遮挡,不知道有没有什么解决方案。此外,想请教下CC1120能否输出AD输入端的模拟信号?且CC1120输出的数字信号对应的模拟信号的频率默认是不是62.5MHz,就是FREQ_IF的默认值。因为目前我想在CC1120后面接一个鉴相器求相位差,但鉴相器的输入端是两个模拟输入信号。不知道专家对CC1120数据输出端到鉴相器的一路输入端间的DA变换器方案有啥建议或意见?

          最后,对您的回复再次表示感谢。Best wishes,

  • 请问专家视距传输传播衰减怎么计算的