请教下专家,ti有没有远距离无线传输的多通道收发器,具体型号是多少?有没有用RSSI测距的成熟案例,CC2431算是么?CC2431有没有已经不被推荐的说法,还是我理解有问题?还有CC1120可以对ADC进行测试,有没有测试ADC的相关资料和基于RSSI测距的资料。此外,CC1120测试的是ADC的输出I/Q数据么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear Holly,
您好,SWRU295E即"CC112X/CC1175 Low-Power High Performance Sub-1 GHz RF Transceivers/Transmitter user's Guider"第21页,GPIOx_CFG为46时描述为ADC data (test purposes only),如附件中图片所示。此外,ti有没有多通道的远距离无线传输的收发器,哪个频段都行,视距传输5km以上,发射天线离地0米,接收天线2米或1.2米,真诚向您请教。
Mingming,
你这种应用推荐使用性能最好的 CC1125。CC1125 在没有干扰的情况下采用最低的数据率可以做到 5 km,我们有同事在海面上测到过 10 km。但是如果有干扰和阻挡,就很难说了。你在 User Guide 上面看到的 ADC 测试是指内部 I/Q 信号输出,是 TI 内部使用来做芯片调试测试用的。