This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1125载波问题

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

Hi,

CC1125载波发射在开始时以及在将要接结束的那一瞬间,在载波中心频点附件产生副辐射波形,如下图:

图中幅度比较大的是载波,载波左边幅度比较小的是杂波。杂波只会在载波发射的开始或结束那一瞬间产生;有时候在载波前产生;有时候在载波后产生;而也有可能前后一瞬间都有产生,而且杂波产生位置不一定是同一个位置。不知道问题出在哪里。希望有经验的人帮忙分析,谢谢。

  • 你发连续的调制波看也有杂散吗?你板子的供电是怎样的?

  • 连续波没有这种产生杂波的情况,杂波只有在每次载波发射的开始或结束时产生一下(闪一下就没了,载波发射的中间时间是没有的)。板子是自己的,并非TI的评估板,CC1125供电3.26V和3.58V都会有产生。发射功率大的话基本能每包数据都会出现;发射功率小的话出现概率变小(也有可能幅度变小了,频谱仪捕捉不到)。

    注:下图中黄色的频谱是:每2秒发射一次调制波(固定长方式、55字节),经过长时间后叠加的效果(单次的频谱主波形和青绿色频谱波形一致,由于杂波长时间叠加,就成了黄色的频谱波形)。而青绿色频谱波形是连续波频谱波形(也是经过一定的时间量叠加)。

  • 因为连续调制波没有这个问题,说明你不管是实际应用模式还是规范测试都应该没有问题。非调制载波主要用于芯片调试和测试,即使开始有一瞬间的杂波, 对你的应用有什么影响吗?

  • 是可以正常通讯,也暂时没有办法评估杂波辐射的影响。之所以需要解决这个问题主要是因为需要通过相关的认证。

    感谢你答复!